主题中讨论的其他器件: LM5175
我有关于 LM5175-Q1的三个问题:
1.为计算短路期间的电感电流采用过流保护阈值电压 (BUCK:76mV、BOOST:160mV)/采样电阻等算法、使得计算的阈值偏置到最大值时、短路期间的电感电流相对较大。 是否有任何其他短路保护机制?
2、客户发现进入 buck-boost 工作条件后开关频率会减半、也就是在实际应用中测量的数据。 在技术规格和数据表中没有相应的说明。 这是一种正常现象吗? 是否有任何参数和解释?
我的客户希望使用 LM5175-Q1为电池充电、因此设置了限流模式(恒流环路)。 客户想知道如何测试电流环路的开环增益、因为它们的测试结果似乎异常(振荡)。 它们使用的方法是将小信号注入 PIN ISNS+和 ISNS-的 Rsense (图中为 R448)。