This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610RS5Q

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242218/lmr43610-q1-lmr43610rs5q

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610

大家好、  

我们正在考虑使用 LMR43610RS5Q、您能为以下问题提供帮助吗?  

输入电压:12V

输出电压:5V  

电流:20mA ~ 250mA 变化

我的问题:

Q1: LMR43610RS5Q 在 PFM 模式下工作的电流大小  

Q2:对于我的应用、工作电流是一个动态范围、所以 LMR43610RS5Q 会 在 PFM 和 PWM 模式之间不断切换、可能是有问题还是不稳定?

 Q3:公式计算电感(Iout=0.25A)是17uH、但示例应用电路电感是3.3uH、对于我的应用(Iout=0.25A)、我们 使用17uH、对吗?