This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:TPS54561有关使用器件的调查

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241622/tps54561-tps54561-the-inquiry-about-using-parts

器件型号:TPS54561

TPS54561的电路如下所示、使用过程中出现问题

[问题]

- SW (9引脚)<-> GND 短路

- 如果您在修复过程中移除 tps54561 ,输入/输出电路正常。

输入/输出规格如下:

输入:SMPS 48V@20A

输出(负载):12V@3~4A

问题1.  是否有任何示例会导致现在出现同样的问题?

问题2.  是否有任何情况与问题表现出相同的症状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    不是很清楚问题出在哪种输入上或在任何测试期间发生了 SW 至 GND 短路。 在 SCH 上、输出为12V 4A、而在15V 至24V 上。 输入电流如何达到20A? 负载并联的情况。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个 PCB、如图所示。

    在负载级没有过流和噪声、但发生了上述问题。

    忽略 sch 名称、实际输出为12V。

    是否有任何东西可以导致现在出现同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    您的负载条件是什么、如果电路板工作、您能尝试使用3A 这样的恒定电流来检查一下吗? 在输入中添加 ne 0.1uf ,任何你也可以分享你的布局仔细检查。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户打开/关闭 FPGA 中的 EN 信号。

    为检查电路板的运行情况、移除了 TPS54561芯片。

    添加0.1uF 电容器与我问的问题没有任何关系、

    *共享布局,
    *请告诉我芯片内的 SW 引脚可能会短路到 GND 的预期问题。

      -(例如) 所制造的芯片的特性可能很差,等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入端有高频噪声,则0.1uF 会有所帮助,  

    EN 电压应符合规格<8.4V。  

    SW 到 GND 内部为低侧 MOS、因此应考虑此处的电压过应力。  

    连接到 GND 的散热焊盘。  

    任何 ABA 测试均会在该电路板上尝试。  

    如果您认为这是质量问题、您能否提供顶部标记图片或批号。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您曾提到

    "- 如果您在维修过程中移除 tps54561、输入/输出电路正常。 "

    无法 了解 在没有此 IC 的情况下它是如何产生输出电压的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您似乎是被误解了

    "移除此芯片后、在检查输入和输出时、是正常的、没有短路。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入侧没有高频噪声、并且几乎没有纹波。

    EN 电压为3.3V
    散热焊盘 GND 已连接

    我认为这不是质量问题。
    我们想问、问题的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅从电路上看、不能确定短路是如何发生的、也没有波形显示引脚短路发生前的性能。  

    通常会发生短路@ EOS、如过压。 我在这里没有看到任何其他信息。

    埃莱娜