主题中讨论的其他器件: TPS92200
大家好!
我想问您一些有关 TPS54200的问题。
・Vpwm 下降的最小值是多少? (典型值=1.8V)
我想了解模拟调光模式阈值(Vadim)。
・对于0.2和0.4之间的 KIND 和 Cout 值、建议的值是多少?
・我想问一下 Fpole。
在模拟调光模式下、fpole 的推荐频率为2kHz、在 PWM 调光模式下则为4kHz。
当 PWM 占空比为100%时是相同的吗?
此致
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我想问您一些有关 TPS54200的问题。
・Vpwm 下降的最小值是多少? (典型值=1.8V)
我想了解模拟调光模式阈值(Vadim)。
・对于0.2和0.4之间的 KIND 和 Cout 值、建议的值是多少?
・我想问一下 Fpole。
在模拟调光模式下、fpole 的推荐频率为2kHz、在 PWM 调光模式下则为4kHz。
当 PWM 占空比为100%时是相同的吗?
此致
Ryusuke
周老师你好!
感谢您的答复。
我来回答问题。
①When 从模拟调光模式转换到 PWM 调光模式、我认为电压应该小于1.8V。 (因为 Vpwm 下降为1.8V)
但1.8V 是典型值。 我希望知道 下降 Vpwm 的最小值。
②I 确认 Vin、Vout 和 Iout 的详细信息。
是否有必要按模式更改 KIND 值?
③2kHz 调光模式是否适用于100% PWM 模式?
PWM 调光模式是否为4kHz 适用于100% PWM 模式?
哪一个更适合2kHz 或4kHz?
最好的箭牌
Ryusuke
您好,Ryusuke,
Br、
周老师
周老师、您好!
①Thank 你的答复。 我明白了。
②I 选中了。 VIN=24V、Vout=9~10V、150mA。
对于0.2和0.4之间的 KIND 值、建议的 LMIN 和 Cout 值是多少?
③My 客户使用100% PWM 模式。 因此 Fpole 值为2kHz。 不会出现任何问题、对吧?
④I 您希望在 BOOT 和 SW 引脚之间使用陶瓷电容器。
考虑到直流偏置、我是否应该将该陶瓷电容器设计为6V 的0.1μF?
此致、
Ryusuke