This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:我对 TPS54200有一些疑问。

Guru**** 1133730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236466/tps54200-i-have-some-questions-about-tps54200

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200

大家好!

我想问您一些有关 TPS54200的问题。

・Vpwm 下降的最小值是多少? (典型值=1.8V)

我想了解模拟调光模式阈值(Vadim)。

・对于0.2和0.4之间的 KIND 和 Cout 值、建议的值是多少?

      

・我想问一下 Fpole。

      

在模拟调光模式下、fpole 的推荐频率为2kHz、在 PWM 调光模式下则为4kHz。

当 PWM 占空比为100%时是相同的吗?

此致


Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    我今天不在办公室出差、明天我回到办公室时会给您回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。

    我期待收到您的回复。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ryusuke,

    感谢您的理解。 将在此处更新。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    • 有关 PWM/模拟调光模式选择、您可以参阅 数据表中的8.4.2模式检测。
    • 有关模拟调光操作、请参阅 数据表中的8.4.3模拟调光模式操作。
    • 对于 LMin 和 Cout 的建议值、这将基于您的输入电压、输出电压和电流。
    • 此处建议使用极点值、以确保整个调光范围内的环路稳定性。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢您的答复。

    我来回答问题。

    ①When 从模拟调光模式转换到 PWM 调光模式、我认为电压应该小于1.8V。 (因为 Vpwm 下降为1.8V)

    但1.8V 是典型值。 我希望知道 下降 Vpwm 的最小值。

    ②I 确认 Vin、Vout 和 Iout 的详细信息。

    是否有必要按模式更改 KIND 值?

    ③2kHz 调光模式是否适用于100% PWM 模式?

    PWM 调光模式是否为4kHz 适用于100% PWM 模式?

    哪一个更适合2kHz 或4kHz?

    最好的箭牌

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    1. 抱歉、未描述 V_ADIM 的最小值/最大值。 我们可能需要进行一些测试/跟踪才能找到它。 如果同时需要 PWM 和模拟调光模式、我建议您切换到新一代产品- TPS92200D1。 或者、我们有一款新型器件可以同时实现 PWM 和模拟调光。 (对于 TPS54200/TPS92200、您一次只能实现一个调光方法。)
    2. 不必要。
    3. 如前所述、建议在此处使用极点值、以确保整个调光范围(0 - 100%)内的环路稳定性。  

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    ①Thank 你的答复。 我明白了。

    ②I 选中了。  VIN=24V、Vout=9~10V、150mA。

    对于0.2和0.4之间的 KIND 值、建议的 LMIN 和 Cout 值是多少?

    ③My 客户使用100% PWM 模式。 因此 Fpole 值为2kHz。  不会出现任何问题、对吧?

    ④I 您希望在 BOOT 和 SW 引脚之间使用陶瓷电容器。

    考虑到直流偏置、我是否应该将该陶瓷电容器设计为6V 的0.1μF?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    2.请参阅 数据表中的第9.2.1.2节详细的设计过程。

    3.对于 PWM 调光模式,此处建议使用4kHz 极点。

    4. 您应该考虑直流偏置。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    3.我的客户在 PWM 调光模式下使用了100%占空比。 即使在这种情况下、Fpole 值也应该是4kHz 吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    您是否意味着客户将始终100%值班? 如果是这种情况、则此处2kHz FPOLE 更合适。

    Br、

    周老师