This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:LM76005-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241789/lm76005-q1-lm76005-q1

器件型号:LM76005-Q1

您好!

我们计划在24V 应用的设计中使用 LM76005-Q1降压转换器。 请找到以下所述的参数详细信息

参数:

最大输入电压 = 36V

输入电压典型值  = 24V

VOUT      = 12v

输出电流      = 3.5A

当我们通过考虑数据表中的数据来执行手动计算时,由于高 Pd ,Tj 值将变高,但由于上面附加的网络设计文件作为参考,我们不会看到高功率耗散对于上述参数,

在下面我连接两个,

1)典型值的手动计算(24V)

2)网页设计计算

e2e.ti.com/.../Manual-Cal_2D00_pd.xlsxe2e.ti.com/.../WBOperatingValuesDesign32.csv

查询1->对于3.5A 输出电流、需要考虑的效率是多少

查询2-要考虑的热阻值是多少

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    RθJA 因电路板尺寸而异、请参阅数据表中的图10-2。 您可以使用较低的热阻、具体取决于电路板尺寸。 我们建议使用我们的 webench 进行设计。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    还有一个与效率相关的问题、在 WebBench 工具中、对于3.5A 输出电流、考虑的效率为96.3%、但 根据效率曲线的数据表曲线图、应该在92%至93%之间。

    我应该考虑哪个效率值、Web Bench 工具效率值或数据表图形中的效率值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    请考虑 webench 效率数据、因为这些数据针对您的具体 参数进行了个性化设置

    此致、

    拉希尔