This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:浪涌电流超过了 Ilimit。

Guru**** 2534930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241198/tps2597-the-inrush-current-is-over-the-ilimit

器件型号:TPS2597

您好!

我们将按照计算电子表格构建板。

I rated = 5.5A、Ilimit = 6A、Vin = 12V

在空载时、浪涌电流为1.6A、但在4A 时、无法启动。

我认为4A + 1.6A = 5.6A、t 接近 Ilimit。  

您可以帮助我如何解决该问题吗?

但打开后,我可以看到电流限制为6A。

通过 C_dvdt = 3300pF、C_out = 1000uF、C_iTimer= 2700pF 和 Ltype 锁存模型。

可以为我评论一下吗?

此致、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     感谢您的联系! 我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请附上 Excel 工作表以供审核。 您使用的 CC 负载是4A?  

    我认为器件由于高功率耗散而进入热关断状态。 FET 上的启动应力期间较高、因此器件可能达到 TSD。

     

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复。  

    如何在启动时保护 TSD?

    启动时间是否更慢? 或电压源压摆率变慢?

    请告知我。

    此致、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、请尝试增加启动时间。 但在任何 dVdT 电容值下、器件可能无法支持您的启动负载要求。  

    输入电压压摆幅过慢也会有所帮助。

    此致

    G·库纳尔