This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:断电后的寄存器值

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242306/bq76925-register-value-after-power-off

器件型号:BQ76925

大家好、

在 BQ76925断电后、寄存器0x00~0x0F 是否会复位为默认值?

并且寄存器0x10~0x1F 是否会由于 EEPROM 而保留其现有值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    寄存器0x00~0x0F 是否会在 BQ76925断电后重置为默认值?

    是的、 所有易失性 寄存器都会在器件下电上电后假定其默认状态。 第 8.4.1.1节:上电复位(POR) 中提及了一个保持电路、可用于避免器件进入关断模式并重置其设置。

    以及 reg 0x10~0x1F 是否会因为 EEPROM 而保留其现有值?

    是的、EEPROM 值是出厂值、在器件重启后应保持不变。

    此致、
    何塞·库索