请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 大家好、
在 BQ76925断电后、寄存器0x00~0x0F 是否会复位为默认值?
并且寄存器0x10~0x1F 是否会由于 EEPROM 而保留其现有值?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Dylan,
寄存器0x00~0x0F 是否会在 BQ76925断电后重置为默认值?
是的、 所有易失性 寄存器都会在器件下电上电后假定其默认状态。 第 8.4.1.1节:上电复位(POR) 中提及了一个保持电路、可用于避免器件进入关断模式并重置其设置。
以及 reg 0x10~0x1F 是否会因为 EEPROM 而保留其现有值?
是的、EEPROM 值是出厂值、在器件重启后应保持不变。
此致、
何塞·库索