This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:用于灌电流和拉电流应用的 PP5V 与 PPHV

Guru**** 2531340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241852/tps25750-pp5v-vs-pphv-for-sink-and-source-application

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

您好!

我们正在使用 TPS25750D 设计一个新电路、无法理解为什么需要 PP5V、而 BQ25731在连接的器件接受供电时应该能够向 USB 提供所需的5V 输出。

我所采用的设计必须能够通过 USB-C 为电池充电和为连接的设备充电。

因此、在 GUI 中给定以下选项时、选择绿色标出的选项而不是橙色标出的选项是否有任何缺点?

谢谢。此致、

A·西利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    您使用的是哪个版本的 GUI。

    需要 PP5V、因为它用于内部电路、也用于确保供电应用的稳定性。 这可确保系统在用作电源时、有一个恒定的5V 电源提供。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的答复。

    我使用的屏幕截图来自数据表本身。 我还没有谈到使用 GUI 的问题。

    此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    当然,很高兴它是有帮助的!  

    如果您在使用 GUI 时遇到任何问题、请随时打开另一个 E2E 主题!

    此致、

    布兰登