请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25731
您好!
我们正在使用 TPS25750D 设计一个新电路、无法理解为什么需要 PP5V、而 BQ25731在连接的器件接受供电时应该能够向 USB 提供所需的5V 输出。
我所采用的设计必须能够通过 USB-C 为电池充电和为连接的设备充电。
因此、在 GUI 中给定以下选项时、选择绿色标出的选项而不是橙色标出的选项是否有任何缺点?

谢谢。此致、
A·西利亚