This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018RSMR 接线和 LP5018R VS 可寻址 LED

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239456/lp5018-lp5018rsmr-wiring-and-lp5018r-vs-addressable-led

器件型号:LP5018
主题中讨论的其他器件:LP5024

您好、TI 团队、

我计划在 我公司的一个新项目中使用 LP5018RSMR 控制六个 RGB LED、并希望确保正确连接 LP5018RSMR。  

 LP5018RSMR 具有18个输出(OUT0-OUT17)、在我的原理图中、其中进行了以下连接:

 OUT0 -> LED1_ 红色

 OUT1 -> LED1_GREEN

 OUT2 -> LED1_ 蓝色


我的 第一 问题如下:

 是否应以相同的顺序(红色、绿色、蓝色)连接其他5个 LED? 或者我能否以不同的顺序连接其余 LED、例如:

 OUT3 -> LED2_ 蓝色

 OUT4 -> LED2_GREEN

 Out5 -> LED2_ 红色


我的 问题与 EN 信号有关。 低电平有效信号吗? 如果需要、是需要外部上拉还是从内部上拉?

我的 第三 最后一个问题是 使用 LP5018RSMR 与使用可寻址 LED 相比有哪些优势。

非常感谢。

此致、
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幸会。

    1.如果你想使用银行控制功能, 允许你同时控制所有 RGBs 的每种颜色,你需要以相同的顺序连接每个 RGB:

      

    2. EN 是一个高电平有效信号,将该引脚拉至高电平将启用我们的器件,无需上拉电阻器。

    3.利用 I2C 接口,LP5024易于控制,解决方案总成本将低于可寻址 LED。 我们的器件具有组控制功能、     您可以实现更复杂的动画图形。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、
    感谢您回答我的问题。  

    我想提出另一个问题、这与每个 LED 的连接和位置有关。

    下图显示了每个 LED 的位置和编号顺序。



    1号 RGB LED 连接到引脚1-3。  
    是否可以 将编号为2的 RGB LED 连接到 LP50xx 上的引脚13-15?
    或者 RGB LED 应按顺序连接(LED2 -引脚4-6、LED3引脚7-9等)?
    我要求简化定制 PCB 上的布线。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以采用不同的原因来连接 LED、只需注意、当您控制它以实现某种调光效果时、需要配置相关的寄存器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我已经使用 LP5018和以下 LED 布局设计了定制电路板:

    您可以看到、六个 LED 没有按顺序连接。 这样做是为了简化 PCB 布局。
    您提到、当我执行某些调光效果时、例如追逐效果时、我需要配置相关寄存器。
    我想询问是否可以使用 LP50软件在我的定制电路板上实现跟踪效果。 如果需要、我需要修改哪个寄存器?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    我可以看到您的电路板中的六个 LED 不正常、因此如果您使用 LP50 GUI 运行循环效果、它将按顺序点亮 LED1/6/5/3/2/4。  

    由于 GUI 中的这种模式由软件控制并且无法自定义、因此您可能需要编写自己的代码来实现所需的正确循环序列。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您对此进行澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    欢迎您、当您遇到问题时、请随时与我联系。

    谢谢!