主题中讨论的其他器件:LP5024、
您好、TI 团队、
我计划在 我公司的一个新项目中使用 LP5018RSMR 控制六个 RGB LED、并希望确保正确连接 LP5018RSMR。
LP5018RSMR 具有18个输出(OUT0-OUT17)、在我的原理图中、其中进行了以下连接:
OUT0 -> LED1_ 红色
OUT1 -> LED1_GREEN
OUT2 -> LED1_ 蓝色
我的 第一 问题如下:
是否应以相同的顺序(红色、绿色、蓝色)连接其他5个 LED? 或者我能否以不同的顺序连接其余 LED、例如:
OUT3 -> LED2_ 蓝色
OUT4 -> LED2_GREEN
Out5 -> LED2_ 红色
我的 秒 问题与 EN 信号有关。 低电平有效信号吗? 如果需要、是需要外部上拉还是从内部上拉?
我的 第三 最后一个问题是 使用 LP5018RSMR 与使用可寻址 LED 相比有哪些优势。
非常感谢。
此致、
Kostas Papouis