This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:[咨询] UCD90160RGCR FW 编程功能检查(勘误表/瞄准)和 IC 步进差异(UCD90160与 UCD90160A)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233427/ucd90160-consultation-ucd90160rgcr-fw-programming-function-check-errata-sighting-and-ic-stepping-difference-ucd90160-vs-ucd90160a

器件型号:UCD90160

您好、TI 服务团队、

我对该电源管理 IC UCD90160有两个如下问题。

请选中它们并提供答案。

谢谢。

(1) UCD90160是否有 勘误函数?

我认为、在在线 FW 编程期间、这可能不会影响我们的运行 GPIO 引脚。

从 UCD90160规范来看、我在第36页中看到了在 IC 中进行固件 编程的第三个选项(看起来像勘误表函数)、但能否通过 I2C 命令执行在线固件编程(选项3)来覆盖原始固件?  

(2) UCD90160和 UCD90160的功能区别是什么" A "?

我看到其他问答聊天框提到它们是引脚对引脚

这将是未来最新的 IC 步进吗?UCD90160将停产?

我不会收到任何关于它具有从  UCD90160 到 UCD90160A 的新 IC 步进的信息 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在这种情况下,你能否解释一下你所说的"勘误函数"是什么意思? 第三种方法是从 Fusion Digital Designer 导出配置文件、您可以使用 Intel Hex 文件等其他方法将该文件下载到器件、这样 GPIO 在 NVM 更改时不会出现意外行为。

    2.主要区别在于 UCD90160A 具有 故障引脚功能、可实现 级联器件并协调其故障。 它还添加了3个 GPI、可以对任何电源轨进行定序打开/关闭。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.'errata 函数' 意味着我们可以通过后台模式将 FW 文件编程到 IC 中、而不会影响 UCD90160中的 RAM 操作。

    第三种方法与后台模式编程相同。

    2.得到了,所以 UCD90160不存在故障反应功能来取消相应的电源使能信号(使用 FPWM/GPIO 用于 PSEN)?

    我将对 PSEN 使用 FPWM/GPIO、并通过故障配置进行设置、从而在发生任何故障事件(如 UV OV/OC)时取消置位

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、您在两个要点上都是正确的。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.得到了,谢谢!

    如果需要在系统中使用故障响应使电源使能信号无效、则需要选择  UCD90160"A"、对吧?

    因为当电源电子保险丝出现任何故障(如 UV OV/OC)时、我们需要该功能来处理故障事件。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.我认为 UCD90160和 UCD90160"A"都 可以通过 I2C 接口支持后台模式 FW 更新,对吗?

    只是想确保我们有办法使用后台模式在 IC 存储器中进行更新 (第三种方法是从 Fusion Digital Designer 导出配置文件、您可以使用 Intel Hex 文件等其他方法将其下载到器件、这样 GPIO 在 NVM 更改时不会出现意外行为。)

    2.如果我需要下面(1)和(2)中描述的函数, 在我的系统中选择 UCD90160"A"是更好/正确的吗?

    (1)我的意思是、当发生监控电压的任何故障(如 UV OV/OC)时、我们会使用故障响应、该 IC 会关闭相应的电源使能或相关的电源轨。

    (例如:12V 电源轨监控、此 IC 具有相应的 FPWMx/GPIOy 来实现电源使能、那么 IC 可以反应故障响应来将其关闭)

    (2)在其他情况下、我们将使用 GPI 引脚(如 PWMx/GPIx)与 GPO 引脚进行逻辑并置(如 FPWMx/GPIOy)、而当 GPI 有 H 或 L 位置时、GPO 将有逻辑操作、如下图所示。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     从 TI 的角度来看、FW 是指代码在 IC 内部运行、客户通常不会接触到。

    "什么意思? 如果您引用了用户配置文件、则十六进制文件在非 A 和 A 之间不兼容。  

    非 A 和 A 均可满足您的需求。 但我们始终建议使用、因为它具有更强的功能、可实现更好的可扩展性。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我的意思是、我们需要将 FW 文件在线更新到 IC 中、但我们需要不会影响 IC 运行的编程方法(后台模式)。

    好的、得到了、将用"A"代替非"A"、以实现更多功能。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    为什么要升级固件? 您是否遇到了供电问题?

    升级固件不会中断您的正常运行。

    固件升级应始终处于离线状态。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    抱歉、我对"固件"的措辞有歧义。

    我的意思是、当我们有最新版本的系统运行时、我们需要在线更新 UCD90160A hex.file 到存储器中。

    它是 IC 的十六进制工作方式。 文件、而不是 IC 固件文件。

    因此、我们需要通过某种方法将 hex.file 编程到 UCD90160A 存储器中、并进行交流循环以使系统将最新的文件加载到操作存储器中。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您可以支持动态十六进制编程、更改将在复位前生效。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我认为 UCD90160A 或非 A 支持在存储器中进行后台模式编程并在复位后生效。

    我将选择 UCD90160A、它更适合在我的系统中进行电源管理设计。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷