This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 服务团队、
我对该电源管理 IC UCD90160有两个如下问题。
请选中它们并提供答案。
谢谢。
(1) UCD90160是否有 勘误函数?
我认为、在在线 FW 编程期间、这可能不会影响我们的运行 GPIO 引脚。
从 UCD90160规范来看、我在第36页中看到了在 IC 中进行固件 编程的第三个选项(看起来像勘误表函数)、但能否通过 I2C 命令执行在线固件编程(选项3)来覆盖原始固件?
(2) UCD90160和 UCD90160的功能区别是什么" A "?
我看到其他问答聊天框提到它们是引脚对引脚
这将是未来最新的 IC 步进吗?UCD90160将停产?
我不会收到任何关于它具有从 UCD90160 到 UCD90160A 的新 IC 步进的信息 。
您好!
1.在这种情况下,你能否解释一下你所说的"勘误函数"是什么意思? 第三种方法是从 Fusion Digital Designer 导出配置文件、您可以使用 Intel Hex 文件等其他方法将该文件下载到器件、这样 GPIO 在 NVM 更改时不会出现意外行为。
2.主要区别在于 UCD90160A 具有 故障引脚功能、可实现 级联器件并协调其故障。 它还添加了3个 GPI、可以对任何电源轨进行定序打开/关闭。
此致、
克里斯·巴图斯卡
Chris、您好!
1.'errata 函数' 意味着我们可以通过后台模式将 FW 文件编程到 IC 中、而不会影响 UCD90160中的 RAM 操作。
第三种方法与后台模式编程相同。
2.得到了,所以 UCD90160不存在故障反应功能来取消相应的电源使能信号(使用 FPWM/GPIO 用于 PSEN)?
我将对 PSEN 使用 FPWM/GPIO、并通过故障配置进行设置、从而在发生任何故障事件(如 UV OV/OC)时取消置位
此致、
L·P·雷
Chris、您好!
1.我认为 UCD90160和 UCD90160"A"都 可以通过 I2C 接口支持后台模式 FW 更新,对吗?
只是想确保我们有办法使用后台模式在 IC 存储器中进行更新 (第三种方法是从 Fusion Digital Designer 导出配置文件、您可以使用 Intel Hex 文件等其他方法将其下载到器件、这样 GPIO 在 NVM 更改时不会出现意外行为。)
2.如果我需要下面(1)和(2)中描述的函数, 在我的系统中选择 UCD90160"A"是更好/正确的吗?
(1)我的意思是、当发生监控电压的任何故障(如 UV OV/OC)时、我们会使用故障响应、该 IC 会关闭相应的电源使能或相关的电源轨。
(例如:12V 电源轨监控、此 IC 具有相应的 FPWMx/GPIOy 来实现电源使能、那么 IC 可以反应故障响应来将其关闭)
(2)在其他情况下、我们将使用 GPI 引脚(如 PWMx/GPIx)与 GPO 引脚进行逻辑并置(如 FPWMx/GPIOy)、而当 GPI 有 H 或 L 位置时、GPO 将有逻辑操作、如下图所示。
此致、
L·P·雷
您好、Yihe、
我的意思是、我们需要将 FW 文件在线更新到 IC 中、但我们需要不会影响 IC 运行的编程方法(后台模式)。
好的、得到了、将用"A"代替非"A"、以实现更多功能。
此致、
L·P·雷
您好
为什么要升级固件? 您是否遇到了供电问题?
升级固件不会中断您的正常运行。
固件升级应始终处于离线状态。
此致
颐和
您好、Yihe、
抱歉、我对"固件"的措辞有歧义。
我的意思是、当我们有最新版本的系统运行时、我们需要在线更新 UCD90160A hex.file 到存储器中。
它是 IC 的十六进制工作方式。 文件、而不是 IC 固件文件。
因此、我们需要通过某种方法将 hex.file 编程到 UCD90160A 存储器中、并进行交流循环以使系统将最新的文件加载到操作存储器中。
谢谢。
此致、
L·P·雷
您好
是的、您可以支持动态十六进制编程、更改将在复位前生效。
此致
颐和
您好、Yihe、
我认为 UCD90160A 或非 A 支持在存储器中进行后台模式编程并在复位后生效。
我将选择 UCD90160A、它更适合在我的系统中进行电源管理设计。
谢谢。
此致、
L·P·雷