This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:如何将 Designs_Lib 集成到 Fusion 360中

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241351/tps61178-how-to-integrate-accelerateddesigns_lib-into-fusion-360

器件型号:TPS61178

我使用 Web 工作台为我的 TPS61178生成电路、但是、文件中包含的库不工作、文件名是2023-05-30_13-58-10_Library.scr、当我在 Fusion 360中使用 automatic 选项时、我在该过程中收到许多错误、然后什么也没发生、 并且未正确加载元件的占用空间。 我如何克服这一点呢?

我的 Fusion 360版本是:2.0.16490 x86_64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我想知道您导出哪种类型的文件吗?

    CAD 模型?

    我们不熟悉 Fusion 360。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是使用 webench? 我将文件导出为 Cadsoft Eagle、因为 Eagle 现在已集成到 Fusion 360中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    加载库时似乎遇到问题?

    请参阅文件夹"ExportFiles"内的此文档。

    e2e.ti.com/.../README.txt

    ‘s、在"CHEMICATIC"子文件夹中、有可供参考的自述文档。

    请按照文档说明进行操作、然后重试。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了文件并尝试了一切,但没有使用,这是我做它的视频,请注意,你看不到文件浏览器窗口:  
    https://drive.google.com/file/d/1xKCwJtWtCZU-yVORYdO4Se5gDFbWBJzM/view?usp=sharing

    此外、最后会出现此错误(在视频中看不到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到、封装是正确创建的、但符号或组件没有正确创建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

     我已将问题发送给 Webench 团队、请稍候。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我们正在研究这个问题。 我们会尽快回复您。

    谢谢。此致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们找到了该问题的根本原因。 FET 引脚位置存在一个小问题。 我们已修复此问题。 但是、由于基础结构问题、此修复程序可能需要更长的时间才能在 TI.com 上提供。 一旦可用、我们将通知您。 同时、请在下面查找所附的已导出文件、以了解默认情况。 请使用"Share Design"选项共享 WEBENCH 设计、以根据所需条件获取已导出文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign15181_5F00_CadSoftEAGLE.zip

    谢谢。此 致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我需要的文件、原理图工作正常、但库不行。 感谢您的配合

    e2e.ti.com/.../WBDesign1_5F00_CadSoftEAGLE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚测试了您与我共享的文件、它表现类似、不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们已更新上述共享文件。 PFA。 它在 Eagle 中工作得很好。 我们无法访问 Fusion 360工具。 我们无法在此工具中测试导出的文件。 很抱歉给您带来不便。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0456.WBDesign1_5F00_CadSoftEAGLE.zip

    谢谢。此致、

    普拉芬