我使用 Web 工作台为我的 TPS61178生成电路、但是、文件中包含的库不工作、文件名是2023-05-30_13-58-10_Library.scr、当我在 Fusion 360中使用 automatic 选项时、我在该过程中收到许多错误、然后什么也没发生、 并且未正确加载元件的占用空间。 我如何克服这一点呢?
我的 Fusion 360版本是:2.0.16490 x86_64
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 Web 工作台为我的 TPS61178生成电路、但是、文件中包含的库不工作、文件名是2023-05-30_13-58-10_Library.scr、当我在 Fusion 360中使用 automatic 选项时、我在该过程中收到许多错误、然后什么也没发生、 并且未正确加载元件的占用空间。 我如何克服这一点呢?
我的 Fusion 360版本是:2.0.16490 x86_64
尊敬的 Mohamed:
加载库时似乎遇到问题?
请参阅文件夹"ExportFiles"内的此文档。
‘s、在"CHEMICATIC"子文件夹中、有可供参考的自述文档。
请按照文档说明进行操作、然后重试。
此致
费格斯
我阅读了文件并尝试了一切,但没有使用,这是我做它的视频,请注意,你看不到文件浏览器窗口:
https://drive.google.com/file/d/1xKCwJtWtCZU-yVORYdO4Se5gDFbWBJzM/view?usp=sharing
此外、最后会出现此错误(在视频中看不到)
尊敬的 Mohamed:
我们找到了该问题的根本原因。 FET 引脚位置存在一个小问题。 我们已修复此问题。 但是、由于基础结构问题、此修复程序可能需要更长的时间才能在 TI.com 上提供。 一旦可用、我们将通知您。 同时、请在下面查找所附的已导出文件、以了解默认情况。 请使用"Share Design"选项共享 WEBENCH 设计、以根据所需条件获取已导出文件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign15181_5F00_CadSoftEAGLE.zip
谢谢。此 致、
普拉芬
这是我需要的文件、原理图工作正常、但库不行。 感谢您的配合
尊敬的 Mohamed:
我们已更新上述共享文件。 PFA。 它在 Eagle 中工作得很好。 我们无法访问 Fusion 360工具。 我们无法在此工具中测试导出的文件。 很抱歉给您带来不便。
谢谢。此致、
普拉芬