This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:输入 GND 和输出 GND 不同

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21867, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241394/lm5170-input-gnd-and-output-gnd-are-different

器件型号:LM5170
Thread 中讨论的其他器件:PMP21867

大家好、

客户想要使用 LM5170实现-48V 输入和12V 输出。 我认为 LM5170可以无问题地使用、并且已经过 PMP21867的验证。

但在客户系统中、输入 GND 和输出 GND 是不同的、这在参考设计中是相同的。 那么、两个不同的 GND 是否会有问题? 还是必须使用同一个 GND? 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您的联系。 使用2个单独接地的原因是什么? 客户是否需要隔离? 我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米勒:

    感谢您的快速回复。

    再次与客户核实后、发现存在错误、他们对系统使用相同的 GND、因此他错误地传递了 PGND 和 AGND 的概念。 这里没问题。

    BRS、

    弗朗西