请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170 Thread 中讨论的其他器件:PMP21867、
大家好、
客户想要使用 LM5170实现-48V 输入和12V 输出。 我认为 LM5170可以无问题地使用、并且已经过 PMP21867的验证。
但在客户系统中、输入 GND 和输出 GND 是不同的、这在参考设计中是相同的。 那么、两个不同的 GND 是否会有问题? 还是必须使用同一个 GND? 谢谢。
BRS、
弗朗西
斯