This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:电流限制阈值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241541/tps54519-current-limit-threshold

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS62865

您好!

我们对器件的数据表有疑问。 "电流限制阈值"是否为高侧 FET 电流?

我们还想知道是否有具有 HS-FET 电流限制的类似器件。 我们的要求如下:

  • 输入电压= 5V
  • 输出电压= 1V
  • 典型输出≧5A
  • 固定 HS-FET 电流限制为≦8A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电流限制会限制高侧 FET 中的峰值电流。

    TPS54519是否满足您的需求?

    TPS62865/7是一款具有更准确电流限制的更新、更小的器件。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答和建议。 是的、TPS54519确实符合我们的要求。 遗憾的是、TPS62865/7不符合我们的电流输出或 HS-FET 电流限制要求。