Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS62865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54519 主题中讨论的其他器件: TPS62865
您好!
我们对器件的数据表有疑问。 "电流限制阈值"是否为高侧 FET 电流?
我们还想知道是否有具有 HS-FET 电流限制的类似器件。 我们的要求如下:
- 输入电压= 5V
- 输出电压= 1V
- 典型输出≧5A
- 固定 HS-FET 电流限制为≦8A
此致、