This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:驱动器在 LLC 转换器启动时失败

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241859/ucc27714-driver-is-failing-at-start-up-of-llc-converter

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:ISO7220A

驱动半桥 LLC 转换器 MOSFET 的 UCC27714。  ISO7220A 向 UCC27714提供脉冲 来驱动 MOSFET。 控制器最初感测400V 输入电压时、将在死区时间220ns 内提供250kHz 的 PWM 脉冲、每个脉冲有44个占空比。 启动驱动程序失败时。

为了便于参考、我附上了一些原理图图像、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hema 您好!

    可能存在振幅足够高、超过启动期间驱动器额定值的电压瞬态或峰值。 您是否确认控制信号在未施加高电压的情况下是正确的? 此外、在测试期间、您是否有满负载条件?

    对于这些故障排除条件、如果可能、我建议在更安全的低应力条件下运行转换器、以便对波形进行初始检查。 可能包括较轻负载、较低的线路电压输入(如果可能)。 或者、一种良好的方法是通过增加栅极电阻来减缓功率 MOSFET 开关(用于故障排除)。

    我们需要得到一些工作条件、以便检查电压信号、以便我可以提供良好的建议来解决问题。

    此致、