Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A, UCC27714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 主题中讨论的其他器件:ISO7220A、
驱动半桥 LLC 转换器 MOSFET 的 UCC27714。 ISO7220A 向 UCC27714提供脉冲 来驱动 MOSFET。 控制器最初感测400V 输入电压时、将在死区时间220ns 内提供250kHz 的 PWM 脉冲、每个脉冲有44个占空比。 启动驱动程序失败时。
为了便于参考、我附上了一些原理图图像、