This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:寻求对 BC1.2 TPS2546功能和行为的澄清

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235794/tps2546-seeking-clarification-on-bc1-2-tps2546-functionality-and-behavior

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS25810TPS25815

大家好、

客户对 BC1.2 TPS2546有一些疑问:

客户试用了一个 EVM、TPS2546似乎关闭、然后在切换 CTL 后重新通电。 这样做的原因是什么?

2.当在 Type-C 端口上使用 TPS25810+TPS2546时、即使系统已关闭、CTL 也固定为 CDP 模式。 这样做的原因是什么?

如果客户使用标准 USB Type-A、TPS2546在 CDP 模式下无需切换是否可行?

Br、

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    关于这些问题、我将 在周一 EOB 之前回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您能否提供他们正在使用的 ILIM 和 CTLx 设置?

    user5153762 说:
    TPS2546在切换 CTL
    后似乎关闭电源然后重新通电

    您是说 VOUT 在更改 CTLx 配置后丢弃了吗?

    如果您的客户想要在 Type-A 端口上提供数据功能、您将希望将其保持在 CDP 模式。 在将 TPS2546保持在 CDP 模式时应该不会出现问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    这是"另一个项目"的行为、"这个项目"的 RD 目前正在评估是否遵循、但尚未定义为 C 型。

    您是说 VOUT 在更改 CTLx 配置后丢弃了吗?

    >>客户反馈:我一直在使用 EVM 进行实验、发现每当 CTL 开关时、TPS2546 VOUT 都会关闭电源、然后重新打开。 因此、我想知道将 TPS2546放在 Type-C 图中是否可以避免断电和重新启动状态、从而在 CDP 模式中修复状态?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    OUT 放电是 CTLx 配置发生更改时的预期行为、因为 TPS2546需要重新采样 CTLx 以进入正确的充电状态。

    将 TPS2546放在 Type-C 图中是为了避免这种断电和重新启动状态,从而固定 CDP 模式的状态?

    您能指出这张图吗? 我在 TPS25810数据表中看到的图表如下所示、该图表仅支持 DCP。

    将 TPS2546与其他仅 Type-C DFP 控制器(例如 TPS25810)配合使用的目的是、因为只有 Type-C DFP 的控制器不支持 BC1.2。 通过修复 CDP 模式下的状态、可以保留数据功能和1.5A 充电电流、同时在更改模式时避免 OUT 放电。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    以下是您理解的简要总结、如有任何问题、请进行修改:

    TPS2546对 VOUT 放电、然后在切换 CTL 时对其重新供电、以进行重新采样。 对于仅支持 Type-C DFP 的标准控制器、如果需要添加 BC1.2 TPS2546、由于 VOUT 连接到仅支持 Type-C DFP 的控制器、而 TPS2546无法放电和重新采样、因此它是固定的 CDP 模式。

    还请协助处理以下两个问题:

    1. 当 TPS2546在标准 USB 端口上时、我们是否确定在关断期间它应该处于 SDP、CDP 还是 DCP 模式? 或者 USB 协会是否制定了法规?
    2. 在诸如包含 Type-C DFP 和 BC1.2的 TPS25815控制器之类的情况下、它的行为是否涉及在切换 CTL 时使 Type-C VOUT 放电?

    此致。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    TPS2546对 VOUT 放电、然后在切换 CTL 时重新给其通电以重新采样。 在仅支持 Type-C DFP 的标准控制器的情况下、由于 VOUT 连接到仅支持 Type-C DFP 的控制器且 TPS2546无法放电和重新采样、因此如果需要添加 BC1.2 TPS2546、则它固定为 CDP 模式。

    是的。

    当 TPS2546连接到标准 USB 端口时、我们是否确定它在关闭期间应该处于 SDP、CDP 还是 DCP 模式? 或者 USB 协会是否有法规?

    设计人员应该决定这一点。 据我所知、这方面没有调节。

    在诸如 TPS25815控制器(包括 Type-C DFP 和 BC1.2)的情况下,它的行为是否涉及在切换 VOUT 时对 Type-C 控制器放电?

    TPS25815仅在连接器件时对 CTL 引脚进行采样。 如果您在连接设备时更改 CTL 引脚、则 BC1.2模式不会更改。

    此致