Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28911
您好!
我在构建电源方面没有太多经验、但我要构建一个数字输入卡、遇到了这个电源问题。
我想基于降压转换器构建具有以下规格的超输入范围电源:
输入电压:12至160 VDC 或更高。
输出:3.3V、5V 或12VDC。
输出电流:500 mA 或更佳的1A。
我在 TI 网站上搜索、找到了一些使用"UCC28910"构建输入为85至265V 且输出电流受限仅为100 mA 的降压转换器电源的应用手册。 虽然我找不到芯片支持的最大电流、但漏极电流峰值是700 mA、所以芯片支持的东西要多得多。
https://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf?ts = 1687606794636
我认为、由于散热考虑、应用手册将输入电流限制为100 mA、但是如果我们将 I PEAK 引脚短接到地、那么输出电流可以达到多大?
此外、我了解到、只要输入电压足够高于输出电压、非隔离式降压转换器就支持宽输入范围。 因此、如果我们将输出电压设置更改为12V、则应用手册中的电路输入可以接受24V。 是这样吗?
上述修改如何影响电路噪声和 EMI?
所以、请告诉我们哪款芯片更适合我们的设计。 查找具有类似要求的有用应用手册。
提前感谢。