This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:超宽输入降压转换器、5V 输出、1A。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241350/ucc28910-ultra-wide-input-buck-converter-output-5v-1a

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28911

您好!

我在构建电源方面没有太多经验、但我要构建一个数字输入卡、遇到了这个电源问题。

我想基于降压转换器构建具有以下规格的超输入范围电源:

输入电压:12至160 VDC 或更高。

输出:3.3V、5V 或12VDC。

输出电流:500 mA 或更佳的1A。

 

我在 TI 网站上搜索、找到了一些使用"UCC28910"构建输入为85至265V 且输出电流受限仅为100 mA 的降压转换器电源的应用手册。  虽然我找不到芯片支持的最大电流、但漏极电流峰值是700 mA、所以芯片支持的东西要多得多。

https://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf?ts = 1687606794636

我认为、由于散热考虑、应用手册将输入电流限制为100 mA、但是如果我们将 I PEAK 引脚短接到地、那么输出电流可以达到多大?

此外、我了解到、只要输入电压足够高于输出电压、非隔离式降压转换器就支持宽输入范围。 因此、如果我们将输出电压设置更改为12V、则应用手册中的电路输入可以接受24V。 是这样吗?

上述修改如何影响电路噪声和 EMI?

所以、请告诉我们哪款芯片更适合我们的设计。 查找具有类似要求的有用应用手册。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个因素将限制使用 UCC28911时上述规格的运行。

    UCC28910在输入电压低于100V 时,由于内部 FET 的 Rds (on)限制,负载电流和功率能力将受到限制。此外,这些器件还用于反激式应用, 因此、飞轮二极管内部最大占空比限值为42%、就会限制160mA 平均负载电流、尤其是在降压模式下运行时。 因此、我们不建议将 UCC28910用于这种降压类型应用。 相反、您可以使用带有外部 FET 的反激式设计、配置为非隔离式输出、这样就能够处理更高的功率和电流。 因此、您需要使用 UCC2813、UCC28C4x 器件等通用 PWM 控制器。

    https://www.ti.com/lit/df/tidrlx3/tidrlx3.pdf?ts = 1687769108288&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    请使用新器件型号重新打开此主题、以便将其分配给正确的产品专家来提供帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复和解释。 是的、我了解到、市场上没有内置 FET 的解决方案可以涵盖此宽电压范围和1A 负载。 我的应用中的输入仅为直流(12 - 135 VDC)。

    总之、在选择新的 IC 之前、我需要学习更多内容。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    如果您需要任何进一步的帮助、请在适合您的部件上打开新帖子。 我现在就结束这个帖子。

    谢谢!

    此致、

    哈里什