您好!
我想向您询问 有关 LM5069-1的问题。
(问题1)
POR、它是 TYP=7.6V、但没有最小值信息。
如果您有关于 MIN 的任何信息、请告诉我。
(问题2)
VTMRL 仅具有 TYP = 0.3V 信息。
如果您有关于 MIN 和 MAX 的任何信息、请告诉我。
(问题3)
在数据表的图22中、如果在 T3期间、当计时器引脚以2.5uA 放电时 VIN 暂时下降、会发生什么情况?
例如、假设计时器引脚电压为2V。
当 VIN 暂时低于 POR EN、低于 POR EN 和低于 UVLO 时、计时器引脚的行为是什么?
另外、为了复位启动序列和从头开始启动、VIN 必须下降多少伏特?
低于 POR? 此外、计时器引脚此时是否需要降至0.3V 以下?
此致、