This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:有关序列的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239312/lm5069-questions-about-sequences

器件型号:LM5069

您好!

我想向您询问 有关 LM5069-1的问题。
(问题1)
POR、它是 TYP=7.6V、但没有最小值信息。
如果您有关于 MIN 的任何信息、请告诉我。
(问题2)
VTMRL 仅具有 TYP = 0.3V 信息。
如果您有关于 MIN 和 MAX 的任何信息、请告诉我。
(问题3)
在数据表的图22中、如果在 T3期间、当计时器引脚以2.5uA 放电时 VIN 暂时下降、会发生什么情况?
例如、假设计时器引脚电压为2V。
当 VIN 暂时低于 POR EN、低于 POR EN 和低于 UVLO 时、计时器引脚的行为是什么?
另外、为了复位启动序列和从头开始启动、VIN 必须下降多少伏特?
低于 POR? 此外、计时器引脚此时是否需要降至0.3V 以下?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的联系!

    遗憾的是、我们没有问题1和2的数据。

    当 VIN 降至  POR EN 以下时、器件禁用控制电路、计时器放电时间为2.5uA

    当 VIN 降至 POR 以下时、器件 会将逻辑复位、并且 插入延迟再次开始

    我很想知道这些详细信息的原因吗? 您预计 VIN 不稳定吗?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的问题与电源中断测试相关。
    那么、问题又是、当 VIN 降至 POR 以下而计时器引脚上仍然存在电压时、计时器引脚会发生什么情况?
    插入延迟是否从计时器引脚上剩余的电压开始?
    那么 UVLO 呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    因此、问题再次是、当 VIN 降至 POR 以下而计时器引脚上仍有电压时、计时器引脚会发生什么情况?
    插入延迟是否从计时器引脚上剩余的电压开始?

    Rakesh->我们不知道低于 VIN 支持它的器件行为。 由于控制电路损耗功率、因此既未对其进行测试、也未对其进行表征。

    以及 UVLO 呢?

    Rakesh->当 VIN 降至 UVLO 阈值以下时、 计时器引脚 继续 以2.5uA 的电流放电

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    最后一个问题是、启动插入延迟的两个条件是否绝对必要:可以是 POR 还是更小、可以是 VTMRL 或更低?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

      需要 Vin < POR 才能启动插入延迟。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。
    我无法理解数据表中红线的内容。
    对于故障计时器、即使 VTMRL 为0.3V 或更高并且已切换 POR、插入延迟是否也不会发生?
    这在正常上电序列期间是否也适用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    让我来检查一下、然后回复给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    当 Vin 低于 POR 并恢复时、器件 以5.5uA (插入计时器)为计时器电容器充电、并开始构建计时器电容器已具有的电压。  

    例如、计时器电容器为0.5V、发生 POR 时、计时器电容器从0.5V 开始充电

    此致、

    勒凯什