Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099, TPS61033
主题中讨论的其他器件:TPS61299、、 TPS61033
您好!
我们最近正在考虑使用 TPS61099或 TPS61299。 这些是具有不同开关频率的类型。 您能告诉我它可以改变的范围是什么吗? 或者您能告诉我一下公式吗?
具体而言、我们担心其他电路会在轻负载(例如没有负载)时受到低开关频率的影响。
■使用条款
・μ A 输入电压:3V
・VOUT:3.3V
・输出电流:50mA
谢谢。
科诺