This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:如何确定开关频率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239280/tps61099-how-to-determine-switching-frequency

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61299、、 TPS61033

您好!  

我们最近正在考虑使用 TPS61099或 TPS61299。 这些是具有不同开关频率的类型。 您能告诉我它可以改变的范围是什么吗?  或者您能告诉我一下公式吗?
具体而言、我们担心其他电路会在轻负载(例如没有负载)时受到低开关频率的影响。

■使用条款
・μ A 输入电压:3V
・VOUT:3.3V
・输出电流:50mA

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参考此公式进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中为 PFM 模式。 我们不在 PFM 下提供计算方程。 您可以参阅此图。 如果负载已稳定、您可以在实验中进行测试。 说实话、我们没有 PFM 和 SNOOZE 下的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini

    当负载较轻时、它将是 PFM 模式、但我知道没有用于此的公式。 我们担心在轻负载(无负载等)情况下会受到低开关频率影响的其他电路。 在 PFM 模式下是否无法检查近似频率?
    我们目前处于器件选择阶段、无法在实验室中进行测试。 您对其他器件有什么建议吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家可以选择其他支持强制 PWM 的产品、只需在 TI.com 上搜索、然后选择 FPWM 即可。 我不负责 FPWM 器件。 所以对此无能为力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    我还会考虑强制 PWM。
    在使用 TPS61099或 TPS61299时、除了在实验室中对 EVM 进行实验外、在 PFM 模式下是否有其他方法(仿真等)来确定有关频率的任何信息?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们没有更好的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    我还想考虑采用强制 PWM 模式的 TPS61033。
    我想再问一个关于 PFM 模式产品使用的问题。 负载电流预计为几 uA 到几十 uA、但开关频率将明显更低、因此我们担心运行不稳定。 您能告诉我是否有建议的最小负载电流等吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  TPS61033、我不太熟悉、但您可以提交另一个 TT 以进一步讨论有关产品的详细信息。 但是、转换器通常没有最低负载电流。 您不应该担心这个问题。