主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792
大家好!
我们要求使用12V 直流输入或 USB-C PD 为器件供电。 它还应该能够为12V 电池或3.7V 电池充电、具体取决于设置。
据我所知、您可以 使用 GUI 对 TPS25750进行编程、以便使用相应的充电器、并将电池输出电压更改为12V 或3.7V。
1.此信息会存储在 EEPROM 中吗? 每次插入 USB-C 时、会 使用 I2C 将设置传达给 BQ25792?
BQ25792 可以接受两个电源。 如果电池已取出且设备已发货。 然后更换电池、并使用 BQ25792上的额外输入的12V 输入为器件上电。
2. BQ25792 确定在 USB-C 未为 TPS25750供电 以配置 BQ25792时要使用的充电曲线 ?
如果我在 BQ25792的 VSYS 线上使用降压/升压 转换器将12V 或3.7V 输出转换为5V 输出、这种方法是否可行? 如果没有、是否有任何关于如何更有效地处理此问题的建议?
此致
道格拉斯