This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-01:使用 USB-C 或额外的12V 输入为3.7V 或12V 电压充电 USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241185/usb-pd-chg-evm-01-design-to-charge-either-3-7v-or-12v-using-usb-c-or-additional-12v-input

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792

大家好!  

我们要求使用12V 直流输入或 USB-C PD 为器件供电。 它还应该能够为12V 电池或3.7V 电池充电、具体取决于设置。  

据我所知、您可以 使用 GUI 对 TPS25750进行编程、以便使用相应的充电器、并将电池输出电压更改为12V 或3.7V。

1.此信息会存储在 EEPROM 中吗? 每次插入 USB-C 时、会 使用 I2C 将设置传达给 BQ25792?

 BQ25792 可以接受两个电源。 如果电池已取出且设备已发货。 然后更换电池、并使用 BQ25792上的额外输入的12V 输入为器件上电。

2.  BQ25792  确定在 USB-C 未为 TPS25750供电 以配置 BQ25792时要使用的充电曲线 ?  

如果我在  BQ25792的 VSYS 线上使用降压/升压 转换器将12V 或3.7V 输出转换为5V 输出、这种方法是否可行? 如果没有、是否有任何关于如何更有效地处理此问题的建议?

此致

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    关于1、信息存储在 TPS25750存储器中(不确定其是否具有 EEPROM)并在加电时进行通信。

    关于2、BQ25792默认充电电压和电流配置是在充电器上电(连接电池或施加输入电源)时通过 PROG 引脚电阻器进行设置的。  TPS25750固件可在上电时重新写入这些设置。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢。  

    因此、不需要在评估套件中使用闪存 IC?  

    如果 prog 是默认配置、则我们需要为两种不同的电池选项使用不同的电阻器。 我相信我们或许能够通过使用跳线来选择不同的电池选项来实现这一点。  

    为了确保连接了非 PD USB-C、  如果需要、BQ25792仍会将5V 升压至12V、它将无法提供足够的电流来为电池充电和运行系统。  如果发生这种情况、STAT 引脚的状态是什么? 我假设为低电平、因为它可能会充电一点? 或者它是否会闪烁以指示故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    要获得完整的功能、闪存是必需的。  BQ25792 PROG 引脚电阻器设置默认 Fsw、充电电压(和最小 SYS 电压)和充电电流、ILIM_HIZ 引脚设置默认输入电流限制。  如果充电电流正在流动并且没有故障、STAT 为低电平。  如果出现故障、STAT 闪烁。  如果非 USB C 5V 绕过 PD 控制器并连接到 BQ25792、则该器件将启动并在 SYS 上至少提供最小系统电压。  如果您要将充电器的 D+/D-用于传统 USB 5V 电源、则输入必须为 VAC1。  

    如果他们有任何建议、我会将这个问题转给 PD 控制器团队。  我仍然会在回复中被抄送。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以,您在 TPS25750 Application Customization GUI 上创建的配置可以保存为二进制文件,并写入 EEPROM。 TPS25750随后在启动时从 EEPROM 读取配置。 还可以选择使用外部控制器将配置发送到 TPS25750、但使用 EEPROM 会更容易实现。

    TPS25750在加电时将所需的 BQ 设置发送到 BQ25792、正确。 它还根据与端口伙伴协商的 PDO、通过 I2C 发送更新的 BQ 设置。

    Type-C 协议仍可提供5V 电压、电流取决于 Rp 值(如 Type-C 规范中所述)。

    此致、

    C·吉莱特