请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172 我想知道这个部件上的 TS 引脚-数据表中显示:"如果不需要 TS 功能、在 TS 和 GND 之间连接一个外部10-kΩ 电阻器。" 但是、它还显示"拉 VTS < VTS_ENZ 会禁用充电器。"
听起来像使用10K 电阻器将 TS 拉至 GND 会禁用充电器(?)。 是否可以通过某种方法不使用热敏电阻、还可以通过 MCU 将 TS 驱动为高电平或低电平来控制充电?