This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:使用 TS 引脚控制充电

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240970/bq25172-using-ts-pin-to-control-charging

器件型号:BQ25172

我想知道这个部件上的 TS 引脚-数据表中显示:"如果不需要 TS 功能、在 TS 和 GND 之间连接一个外部10-kΩ 电阻器。" 但是、它还显示"拉 VTS < VTS_ENZ 会禁用充电器。"  

听起来像使用10K 电阻器将 TS 拉至 GND 会禁用充电器(?)。 是否可以通过某种方法不使用热敏电阻、还可以通过 MCU 将 TS 驱动为高电平或低电平来控制充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    TS 引脚既是电流源也是一组电压比较器。  使用10k 电阻器时、电流源(38uA)将产生保持单元安全区域所需的电压、因此较高(680mV)或较低(188mV)的电压将设置故障。   

    将 TS 拉至 VTS (50mV)以下将禁用充电。   

     

    是否有办法不使用热敏电阻,但也可以通过 MCU 将 TS 驱动为高电平或低电平来控制充电?

    是的、10k 电阻器接地、这将使装置保持安全状态。  将 TS 连接到 MCU GPIO、拉至接地以禁用、悬空以实现正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,非常感谢!