This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:电源稳压器电路计划

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240956/ucc256404-power-regulator-circuit-plan

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC25600

我包含了一个电源稳压器电路原理图。  我的电路具有575VDC 标称输入、能够承受750V 尖峰电压、我需要在20A 电流下输出50V 电压。

所包含的电路是否会按预期工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此控制器的建议最大电压 为600V。  如果控制器发现输入电压为750V、大于绝对最大值、则控制器会 损坏。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我放置一个570V 齐纳分支、这会使这成为可能吗?  在这方面,你会建议什么考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您可以在对 LLC 输入电压没有限制的情况下使用 UCC25600控制器。 有关原理图设计、请参阅其 EVM,

    使用齐纳管不是一个有效的选项。

    此致

    马尼坎塔