This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用 BQ79600与2个微控制器进行通信

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240195/bq79600evm-communicate-2-microcontrollers-using-bq79600

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我有 BMS ECU,其中包含 BQ79600作为通信接口(让我们 称之为主 BMS )
具有电芯温度监测 BMS ECU (我们将其称为从 BMS)

我计划对从 BMS 通信接口进行仿真。
我能否连接另一个微控制器 并将 其与 BQ79600 EVM 连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    否、这不是有效的配置。  在堆栈中不能使用多个 BQ79600。  这将导致自动寻址和读取/写入命令错误、因为所有 BQ79600器件都将具有相同的00地址。  这无法更改、并且它将阻止 您选择要读取/写入的 BQ79600。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:
    感谢您的快速响应。
    我将只使用1个具有1个  BQ79600的从仿真器。 这样可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    从您将的图连接到原始线程、您有2个 BQ79600从单独的板相互通信、每个都有自己的 MCU。  

    这是无效配置、因为 BQ79600器件未设计为相互通信。  

    如果您将配置更改为在 MCU 和 BQ79616等电池监测器之间仅允许1个 BQ79600进行通信、则可以这样做。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    由于设置限制、我无法将 BQ79616与 BQ79600连接。
    对于从属仿真器、我还有哪些其他选项、即(电池-温度感应)?

    我又提出了一个建议(请参考下图)
    *删除/取消填充  BQ79600
    *接入 UART TX Rx 线路
    *使用另一个 uC 发送 UART TX Rx 将模拟 BQ79600。

    请回顾并分享反馈。



    谢谢
    V·莱勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    哪些限制阻碍您使用 BQ79616?  如果您能列出限制条件、我可以提供更好的建议。

    很遗憾、对于您建议的在不使用 BQ79600的情况下进行的设置、我对您正在使用的其他器件没有专业知识、因此我无法就此提供反馈。

    此致!

    安德里亚