Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UCC27712
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28251 主题中讨论的其他器件: UCC27712
当输入电压为300-450V 范围、输出电压= 12V 且最大负载为400W 时、在初级侧控制中使用 UCC28251是否存在任何问题。
UCC28251的 Vdd 由由输入电压生成的非隔离式转换器提供。
是否会有任何问题?