This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:当输入电压大于100V 时将 UCC28251置于初级控制上的任何问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240397/ucc28251-any-issue-having-ucc28251-on-primary-control-when-input-voltage-is-more-than-100v

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: UCC27712

当输入电压为300-450V 范围、输出电压= 12V 且最大负载为400W 时、在初级侧控制中使用 UCC28251是否存在任何问题。

UCC28251的 Vdd 由由输入电压生成的非隔离式转换器提供。

是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    只要不违反任何绝对最大额定引脚电压、这应该起作用。 另一种选择是使用 LLC 控制器、此处是 Webench 设计示例。 请注意、该设计使用理想的 FET、因此您必须为您的应用找到合适的 FET。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的邮件 ID 以便我可以与您分享原理图。

    我们正面临着甘特河(UCC27712)和有时控制 IC (UCC28251)的频繁故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junia、

    您应该会看到我的电子邮件连接请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到任何电子邮件连接请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的原始问题、可以使用300V 至400V 范围内的 UCC28251输入电压。 没有问题、并且其他客户也使用了类似的输入电压进行设计。