Other Parts Discussed in Thread: LP3943, LP5861, LP5018
主题中讨论的其他器件: LP5861、 LP5018
团队成员
您能帮助:
我们使用 LED 驱动器 LP3943。
在这里、我们已注意到在调试测量期间
1.在高频范围内不可能发生细微的频率变化...例如100Hz
o PSC0寄存器中的值0 -> 160Hz
o PSC0寄存器中的值1 -> 80Hz
第2个频率偏离设定值
o 160Hz 套件->测量值:152Hz
o 80Hz 设置->测量值:76Hz
这给我们带来了以下问题:
1.频率是真的可以在这么大的高频阶跃中调整的,还是我们有一个思考错误? 该模块能否以某种方式实现100Hz?
2.这些是真正的公差,这样我们就永远不会达到160Hz,或者我们是否可能在软件中有错误!
谢谢
1月