This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:频率容差

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3943, LP5861, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240542/lp3943-tolerance-in-frequency

器件型号:LP3943
主题中讨论的其他器件: LP5861LP5018

团队成员  

您能帮助:

我们使用 LED 驱动器 LP3943。  
在这里、我们已注意到在调试测量期间
1.在高频范围内不可能发生细微的频率变化...例如100Hz
o PSC0寄存器中的值0 -> 160Hz
o PSC0寄存器中的值1 -> 80Hz
第2个频率偏离设定值
o 160Hz 套件->测量值:152Hz
o 80Hz 设置->测量值:76Hz

这给我们带来了以下问题:
1.频率是真的可以在这么大的高频阶跃中调整的,还是我们有一个思考错误? 该模块能否以某种方式实现100Hz?
2.这些是真正的公差,这样我们就永远不会达到160Hz,或者我们是否可能在软件中有错误!

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    频率通过以下的公式计算得出::

    F = 160/(PSC + 1 μ F、),无法实现100Hz。

    如果您设置 PSC0 = 0并映射您要使用 dim0,的 LED、这些 LED 的频率应是160Hz。

    如果您要实现更高的调光频率,、可以查看我们的新器件:LP5018/LP5861

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ives:  

    谢谢你的答复。 有关容差的第二个问题是什么? 通常、它在室温下不应出现这样的变化:  

    Unknown 说:
    2. 这些是真正的公差,这样我们就永远不会达到160Hz,或者我们是否可能在软件中有错误![/报价]

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jan,ć

    ,器件之间存在偏差、因此实际频率可能不会精确到160Hz。

    谢谢!