This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:TPS650860、TPS650861、TPS650864

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240816/tps65086-tps650860-tps650861-tps650864

器件型号:TPS65086

在为 TPS650860开发开发套件时、我意识到并非所有输出都具有一定的输出电压范围。 我知道它与 OTP 设置相关、但无法在数据表中的任何位置找到这些器件的实际值。 在阅读论坛时、我找到了 TPS650860的设置、但找不到其他两种器件的任何设置。 这些软件可以从任何地方在线获得吗?

最佳、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    TPS65086x PMIC 均具有相同的电压范围功能。 为  TPS650861 是用户可编程版本、因此可以更改电压默认值、但所有版本都具有相同的范围。 这些电压范围可在的"特性"部分中找到 TPS650861产品说明书 (下图)。

    如需更多文档、请参阅 TPS650861产品页面

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我的理解是、实际范围取决于步长、即10mV 与25mV。 步长在生产期间在 OTP 存储器中设置。 它们可以在运行时进行更改吗?

    更为精确。 我正在评估 TPS650860EVM 开发套件、并希望将降压稳压器2设置为0.85mV。 电流步长设置为25mV 后、最低 I go 为1V。 我能否对步长重新编程、或者这是否是该特定器件的固有限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    阶跃大小通常无法在 TPS650860和 TPS650864版本的运行时更改、因为它们是预先编程的。 为了测试步长变化等特性、我们建议使用 BOOSTXL-TPS650861 直接进行实验。  

    此板可与  TPS65086100非易失性存储器编程指南 为了了解完整的编程特性、插座中附带了 TPS650861芯片。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我阅读正确、我要么必须在使用  TPS650860或 TPS650864时围绕预先存在的设置设计电源级、要么 如果我使用 TPS650861、需费力地在组装前在每个芯片上对 OTP 进行预编程。 这听起来是否正确、还是我仍然缺少 此处明显的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我相信 Arrow 能够为 TPS650861器件的大规模编程生产提供服务。 在有些情况下、可从我们的终端生成和发送新的预编程变体、但这会涉及到营销或销售团队的业务报价。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的帮助、我想我已经掌握了继续操作所需的全部信息。 我相信、我处于一个小小的单人商店和足够大的客户之间的特殊位置、在他们到达我们之前就可以获得预编程的芯片。

    再次感谢您的提示回复!

    最佳、MB