This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:VIBAS (FB)可以低于25nA?

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240246/lm5176-vibas-fb-can-be-less-than-25na

器件型号:LM5176

您好、TI 团队:

我们计划将 LM5176用于我们的 USB PD3.1设计、附加架构。

 通过查看数据表中的第6.5节"电气特性"、即 IBIAS (FB)-最大值25nA"。根据我们的设计计算、在与 CYPD3175 PD 控制器连接时、IBIAS (FB)将低于25nA、它是否仍能正常工作? 您能提供建议吗? (https://www.infineon.com/cms/en/product/universal-serial-bus/usb-c-ac-dc-and-dc-dc-charging-solutions/ez-pd-ccg3pa-usb-c-pd/cypd3175-24lqxq/) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能告诉我们您是如何计算出 IBIAS 将小于25nA 的吗?

    我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的回复。

    根据 LM5176的设计计算器,设置 VOUT = 12V、Rtop = 280k 和 Rbottom = 20k ,因此我计算出12-0.8 /280k =40nA ,这大于25nA ,如果我的理解有误,请更正我。

    LM5176设计计算器(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 数据表中提到的25nA 是 FB 引脚在稳压期间的最大电流。 您计算出的40nA 是可以流经电阻器偏差器的最大电流。 该器件将获取所需的电流。

    此致、

    莫里茨