This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:在低温(~-30C)下无法关闭

Guru**** 2391725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235920/tps25982-cannot-turn-off-at-low-temperatures--30c

器件型号:TPS25982

我遇到了 TPS25982负载开关 在大约-35 C 的温度下无法关闭的问题。我的原理图如下所示

带有 TPS25982的电路板包含数据采集硬件、因此我可以通过 VSNS_SW 监控输出引脚上的电压。 除了电压感测电路外、负载开关(OUT_SW)的输出没有任何负载。 VSNS_SW 由 ADC 直接测量(上拉或下拉电阻均无)。

测试步骤:

1) 1)设置 EN 输入(cmd_sw)、以每5秒切换一次 ON (3.3V)和 OFF (0V)。

2) 2)将电路板放入热处理室、并将温度设置为-40°C

3) 3)将电路板恢复到室温

下面是我观察到的情况:

1)当温度接近-30C 左右时、开关在开启后无法关闭。

2) 2)当电路板达到室温时、此异常行为仍会发生。

3) EN 引脚的电压电平由万用表确认为正确 (每5秒在3.3V 和0V 之间切换)。

4)输出引脚的电压也通过万用表确认为12V。

5) 5)当器件输出负载处于此故障状态时、可为负载供电。 (电源来自输入电压)

这是器件的一个已知问题吗?相应的修复方法是什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    当您提供 VIN=12V 且 EN=0 (直流无脉冲)的电压是 VOUT = 12V 时、是否处于室温?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在室温下、当我给电路板加电并提供这些输入时、VOUT 为0V、符合预期。 但是、当我在开启和关闭该板的同时将其降低至-35C 时、它无法关闭(即 VOUT = 12V)。 然后、我将评估板恢复到室温、它仍然没有关闭(保持 FAULT 状态)。 如果我在室温下对电路板进行下电上电、开关将按预期工作。

    另请注意、一个板上有大约8个这样的开关。 在测试多个此类板时、有些开关会出现故障、有些开关没有。 但那些失败的节点始终失败。

    它与负载无关、因为开关在加载或未加载时发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    让我检查一下、明天再回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    1.重启后恢复的单元如果再次通过 EN 和温度循环,仍然出现故障?

    出现这种情况的一个原因可能是器件处于某种闩锁状态、这可能是由于 Vout 变为负值而发生的。 您能否在输出端使用1uf 电容重复实验? 如果可能、请在输出端也添加一个肖特基二极管。 这将有助于防止 VOUT 变为负值。

    3.是否也可以探测 dVdT 和 PG 引脚?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在温度循环时再次从电源故障中恢复的单元。

    2. VOUT 不是负值,因为我一直通过万用表监控它。

    3. PG 管脚在发生故障时保持高电平。 不知道 dVdt

    此外、通过更多测试、器件似乎在温度循环上出现故障。 如果我在-35°C 下循环通电、不会出现故障、但如果我改变温度、会出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    VOUT 变为负值是一个瞬态事件、因此可能无法在万用表上被捕获。 为了了解详情、探测 dVdt 引脚将有所帮助。  

    您意味着、如果您在两种情况下都切换 EN 引脚或切换 VIN 引脚、您会看到 VOUT 保持为12V?  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我切换 EN 引脚、VOUT 将保持12V。 切换 VIN (下电上电)可清除故障。 但如果我再次切换 EN、如果 temp 低于-35C、则会再次出现故障。

    室温下的负 VOUT 瞬态事件是否会在低温下导致如此锁存状态? 或者它是否在负电压瞬变之后出现故障?

    我一直在查看当我使用正常运行的开关为继电器供电(我们的特定应用)时的输出电压波形。 VOUT 确实会下降、但仅下降至-420mV。 我猜这不足以对器件造成故障、因为它在低至-45C 的温度下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    -0.3V 是我们建议的最大值。 电流在室温下也可能会出现闩锁。 最好在输出端使用高电容重试。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以使用肖特基二极管和输出电容对其进行测试、但这仍然让我们无法回答为什么它在没有任何负载的低温下重复出现故障的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aratrik:

    在低温下、您会看到 VOUT 变为负值、对吧?  

    此致

    G·库纳尔