我遇到了 TPS25982负载开关 在大约-35 C 的温度下无法关闭的问题。我的原理图如下所示

带有 TPS25982的电路板包含数据采集硬件、因此我可以通过 VSNS_SW 监控输出引脚上的电压。 除了电压感测电路外、负载开关(OUT_SW)的输出没有任何负载。 VSNS_SW 由 ADC 直接测量(上拉或下拉电阻均无)。
测试步骤:
1) 1)设置 EN 输入(cmd_sw)、以每5秒切换一次 ON (3.3V)和 OFF (0V)。
2) 2)将电路板放入热处理室、并将温度设置为-40°C
3) 3)将电路板恢复到室温
下面是我观察到的情况:

1)当温度接近-30C 左右时、开关在开启后无法关闭。

2) 2)当电路板达到室温时、此异常行为仍会发生。
3) EN 引脚的电压电平由万用表确认为正确 (每5秒在3.3V 和0V 之间切换)。
4)输出引脚的电压也通过万用表确认为12V。
5) 5)当器件输出负载处于此故障状态时、可为负载供电。 (电源来自输入电压)
这是器件的一个已知问题吗?相应的修复方法是什么?