This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760-Q1:固定检测输入

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237862/tps3760-q1-fixed-sense-input

器件型号:TPS3760-Q1

目前、我使用器件 TPS3760A012DYYRQ1来监测低电压、而我用于检测低电压的电压为7.5V。

由于该器件具有可配置的检测电路、因此通过电阻分压器的漏电流为10uA。

我们使用的 R1=1.5M、R2=182K。

当我从数据表中读出时、如果我使用固定电压感测部件、我们可以实现1uA 的漏电流。

您能否向我提供  TPS3760A 的器件型号、以进行7.5V 的低电压检测? 我只需要一个低电压检测。 TI 是否需要为我提供器件型号? 或者它目前在市场上是否上市?

谢谢。

阿纳斯 M 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    感谢您与我们取得联系、我们将通过电子邮件与您联系、以进行更详细的讨论。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISA、

    我还没有收到关于此主题的电子邮件。

    谢谢。

    阿纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    很抱歉、在我外出几天之后、 如果电压阈值为7.5V、并且假设2%的迟滞足够、则器件型号为 TPS3760A752DYYRQ1。 此特定型号尚未发布、因此我们的一位销售代表将直接与您联系、以便 在此处提供更好的帮助。

    谢谢。

    伊萨