This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:电压和电流监测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102, BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240438/bq21080-voltage-and-current-monitoring

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ76PL102

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。 我认为 BQ21080不具有电压和电流监控功能、但是如何将电量监测计作为一个解决方案进行监控呢?  至于应用、他们希望检查微控制器侧其余的电池电量、但由于电池是单节电池、将 BQ76PL102等电量监测计连接起来是否是一个电量丰富的系统?  

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    正确、BQ21080没有任何内置方法来监测电池的电压或电流。 他们一定可以将监测计与充电器结合使用。 该电量监测计可提供许多信息、即使对于单节电池应用也很有用。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony。  

    谢谢。 我将借助 BQ21080向客户推广这款监测计。

    此致、

    马萨