请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21080 主题中讨论的其他器件:BQ76PL102、
您好、团队成员:
我收到了客户的问题。 我认为 BQ21080不具有电压和电流监控功能、但是如何将电量监测计作为一个解决方案进行监控呢? 至于应用、他们希望检查微控制器侧其余的电池电量、但由于电池是单节电池、将 BQ76PL102等电量监测计连接起来是否是一个电量丰富的系统?
此致、
马萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.