您好、团队成员:
我对电流限制有一个基本的问题。
在数据表中、电流限值列为典型值最小值 最大值、但这是否意味着可以流过的最大电流为80mA?
例如、如果施加65mA、是否意味着电流被限制在40mA?


此致、
马萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Masa:
为了限制电流、TPS22941 将有一个集成感测电路、可在电流超过额定值时将器件置于调节状态。
请参阅下图、该图展示了浪涌如何 在 tLIM 秒内超过设置的 ILIM 值、直到稳定到设置的 ILIM 值。
该 ILIM 值会随温度、工艺和变化而变化、因此我们在数据表中指定了最小值和最大值。
工作的器件标称电流限制通常为65mA、但任何 TPS22941器件都可以限制在40mA 和80mA 之间。

此致、
伊丽莎白