This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:电流限制

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237807/tps22941-current-limit

器件型号:TPS22941

您好、团队成员:

我对电流限制有一个基本的问题。

在数据表中、电流限值列为典型值最小值 最大值、但这是否意味着可以流过的最大电流为80mA?

例如、如果施加65mA、是否意味着电流被限制在40mA?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:  

    为了限制电流、TPS22941 将有一个集成感测电路、可在电流超过额定值时将器件置于调节状态。

    请参阅下图、该图展示了浪涌如何 在 tLIM 秒内超过设置的 ILIM 值、直到稳定到设置的 ILIM  值。  

    该 ILIM 值会随温度、工艺和变化而变化、因此我们在数据表中指定了最小值和最大值。  

    工作的器件标称电流限制通常为65mA、但任何 TPS22941器件都可以限制在40mA 和80mA 之间。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    我明白了。 感谢您的解释。

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Elizabeth:

    我还有一个问题。 该器件是否具有绝对最大电流额定值?

    此致、

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:  

    由于该器件的电流限制在40mA 到80mA 的范围内、因此该器件的电流限制可以低至40mA、这意味着它只能可靠地驱动< 40mA。  

    这是因为当器件限流时、器件会发热、超时可能会导致热关断。  

    < 40mA 是器件能够可靠驱动的绝对最大电流消耗。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    谢谢。 我了解。

    此致、

    马萨