请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495 大家好、
我使用外部 SYNC 通过 LM61495RPH 器件运行 PSpice 仿真。
我将 SYNC 输入连接到时钟源:

但我看不到 SW 输出电压与 SYNC 输入频率同步:

请提供建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用外部 SYNC 通过 LM61495RPH 器件运行 PSpice 仿真。
我将 SYNC 输入连接到时钟源:

但我看不到 SW 输出电压与 SYNC 输入频率同步:

请提供建议。
谢谢。
您好!
最后、我可以确认模型中未启用同步功能。


SYNC_MODE 上的电压源应在700kHz 有效同步、但 VSW 不会从400kHz (默认值)变为新的700kHz。

我建议让 EVM 和在工作台上测试来获得这种情况下的经验数据。
此致、
吉米